This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:系统从3G-SDI 更新到12G-SDI 更新支持。

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228, LMH0344, LMH0307, LMH1297, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203397/lmh1297-system-update-from-3g-sdi-to-12g-sdi-updatation-support

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件:LMH0344LMH0307、、 LMH1219、LMH1228

大家好,

在我们现有的3G-SDI 视频光传输设计中、我们使用"LMH0344"通过1X9光发射器实现 SDI 转光配对

对于视频1X9光接收器、我们有

"LMH0346-Reclocker"和"LMH0307 -具有电缆检测功能的电缆驱动器"IC 、用于从光信号生成双 SDI 信号(1X9光电接收器)

现在、我们计划使用6G-SDI 或12G-SDI 更新我们的视频传输

因此我必须使用"LMH1219 / LMH1297 "更改现有设计、这是正确的理解吗? 用于散配(SDI - SFP)

而对于接收器(SFP -双 SDI )对于 SDI 信号的双路输出是否可以在输入端短接 IN0 nad IN1引脚并在输出端口获得双路输出? 或者是否有其他方法可以获得6G-SDI/12G-SDI 信号的双路输出 SDI 信号?

此致、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikunj:

    基于我对您的系统和发送器的理解、我建议考虑使用 LMH1297或 LMH1219、就像您刚才所说的。

    对于您的接收器、我建议使用 LMH1228或 LMH1297。  可简化设计的一种方法是在 TX 和 Rx 中均使用 LMH1297、因为这样您就可以专注于实施单个器件。

    这是否符合您的系统 要求?

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的快速重播,我认为您是对的"LMH1297"是我的系统要求的良好解决方案。

    此致、

    Nikunj