This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL112:反极性保护、TIOL111和 TIOL112之间的差异

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203189/tiol112-reverse-polarity-protection-difference-between-tiol111-and-tiol112

器件型号:TIOL112
主题中讨论的其他器件:TIOL111

您好!

 

我想确认 TIOL111和 TIOL112之间的反极性功能是否存在任何差异。

 

而 TIOL111数据表第1页显示"在 L+、CQ 和 L-上高达60V 的反极性保护"、

TIOL112产品说明书在同一页上显示" L+、CQ 和 L-上高达65V 的有源反极性保护"。

 

将"有效"字添加到 TIOL112中。 这意味着什么? 除了耐受电压外、是否有任何差异?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oba-San、

    是的、TIOL111和 TIOL112反极性保护之间存在差异。  TIOL111具有与驱动器堆叠晶体管串联的专用保护二极管。  这会导致二极管上产生额外的压降、因此与 TIOL112相比、具有更高的残余电压和功率耗散。

    与 TIOL111相比、TIOL112使用一个可在正常运行期间被旁路的"有源"极性保护电路、以减少残余电压和功耗。  当器件检测到反极性情况时、它将启用保护二极管来保护器件。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanathan:

    感谢您的支持。

    此致、
    OBA