This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:IO 电容低于0.25pF 的4通道 ESD 保护

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203163/tpd4e02b04-io-capacitance-lower-than-0-25-pf-4-channel-esd-protection

器件型号:TPD4E02B04

大家好、

请建议 IO 电容低于 Littelfuse SP1004U-ULC-04UTG  0.2pF 4通道 ESD 保护解决方案、谢谢!

e2e.ti.com/.../Littelfuse_5F00_TVS_5F00_Diode_5F00_Array_5F00_Ultra_5F00_Low_5F00_Capacitance_5F00_D_2D00_1021403.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们电容超低的4通道器件将是0.25pF 3.6V 器件 TPD4E02B04-Q1。  您能否提供有关 应用和  低于0.2pF 要求的更多详细信息?  

    此致、

    Sebastian