This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:RX/TX FIFO 数据结构

Guru**** 2770735 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203262/tcan4550-rx-tx-fifo-data-structure

器件型号:TCAN4550

您好!

 

我的客户有一个关于 TCAN4550的问题。

 

根据 TCAN45xx 软件用户指南(SLLU270)第4.2.5节(Rx FIFO 0/1)、

64个字节中的前8个字节是 ESI 和 XTD 等标头数据 那么最大数据量看起来像是56字节。

难道不能将所有64个字节分配给数据吗?

对于 Tx FIFO 有着相同的问题。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    实际的 RX FIFO 结构包含8个字节用于标头信息、以及多达64个额外字节用于数据。 因此、如果 FIFO 配置为存储64字节的 CAN FD 消息、则 TCAN4550存储器中的实际 FIFO 元素将为72字节。  

    如果这一点很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott