This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:针对 DBV 封装的热阻

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199126/sn65lvds2-thermal-resistance-for-dbv-package

器件型号:SN65LVDS2

团队好!

您能向我们分享一下 SN65LVDT2DBVR 的 theta JB 和 theta JC 吗? 数据表仅显示了 θ JA

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    我已提交此器件的热请求。 此过程通常需要大约2周。 我将在获得这些值后进行更新。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    结果是否有任何更新?

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    请在下面找到热性能值

    JB. 42 °C/W
    θ JC 82.5 °C/W

    此致、

    Josh