This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:未使用的 CC 引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202922/tpd6s300a-unused-cc-pins

器件型号:TPD6S300A

团队、您好!

我的客户在设计中仅针对 SBU 信号使用 TPD6S300ARUKR 端口保护器 IC。

是否可以将 CC (C_CC1、C_CC2、CC1、CC2)信号保持悬空?

我们将在 PD 控制器侧单独处理 CC 线路保护。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    是的、您可以将这些引脚悬空!

    此致、

    Brandon