This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:具有 TI USB 转接驱动器的重定时器功能

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203336/tusb522p-retimer-function-with-ti-usb-redriver

器件型号:TUSB522P

你(们)好

我的客户 LANGO 面临传输后 USB 信号不良的问题、因此他们希望使用 USB 重定时器来提高信号质量。

我在 TI.com 上查看后发现我们没有名为"retimer"的产品、但是我们很多的产品都有 retimer 功能。

LANGO 现在使用 TUSB522、该器件是否可满足重定时器功能要求、或者您可以推荐一些在改善信号质量方面比 TUSB522效果更好的器件。

最好是提供在极端情况下测试的眼图、以说服客户。

谢谢!

Joe

3月7日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔:

      TI 没有 USB3重定时器产品。

    此致

    布赖恩