This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517A 与 TCA9801

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6412, TCA9517A, TCA9801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203328/tca9517a-tca9517a-vs-tca9801

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:AM6412、、 TCA9801

您好!

我想使用 I2C 电平转换器将 AM6412 (采用1.8V I2C)连接到各种3.3V 器件(温度传感器和 GPIO 扩展器)和 PMBus 开关电源。

TCA9801提到了 PMBus 支持,而 TCA9517A 没有。

我知道 PMBus 支持与更高级别的协议支持有关、而不限于 HW PHY 级。因此、我认为两种 IC 都能完成相应的工作...

您能解释一下吗?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;I²C Ω 和 PMBus 在电气水平上基本一样、您可以使用任何 I²C Ω 转换器。