This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:LOS 信号

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199845/ds25br440-los-signal

器件型号:DS25BR440

大家好、支持团队

我的客户的问题如下:

1.请告诉我在输入端没有检测到信号时 LOS 管脚有效。
2.请提供从满足 LOS 置位条件到置位信号输出的时间。

非常感谢。

此致、
Yuki 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki 先生

    1.请告诉我在输入端没有检测到信号时 LOS 管脚有效。

    当在输入端检测到开路输入故障情况时、

    2.请提供从满足 LOS 置位条件到置位信号输出的时间。

    请参阅此 e2e 链接、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851769/ds25br440-ds25br440-output-data-response-with-pwdn。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的帮助。

    关于"在输入端检测到开路输入故障情况"、是否检测到正极、负极信号和 VCOM 电压之间的关系?
    您能告诉我有关此领域的更多详细信息吗?

    非常感谢。

    此致、
    Yuki 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki 先生

    失效/安全电路会偏置输入、当没有信号或输入开路时、LOS 引脚将不会切换并被置位。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的帮助!

    您能否确认以下图片和说明?

    (1) LVDS 输入是 H 固定的
    (2) LVDS 输入处于切换状态)100~200MHz(=>是否可以保证 LOS 信号不会切换?
    (3) LVDS 输入中途断开(连接电缆切断等) =>在开路检测200ns 后、LOS 会置位
    (4) LVDS 输入断开(连接电缆被切断等)

    请告诉我上述理解是否正确。

    如果有任何问题、请告诉我。


    非常感谢。

    此致、
    Yuki 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki 先生

    您的理解是正确的。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的确认!

    关于上述问题的第二项:
    (2) LVDS 输入处于切换状态)100~200MHz(=>是否可以保证 LOS 信号不会切换?

    "可保证 LOS 信号不会切换"是否正确?

    此致、
    Yuki 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki 先生

    我将返回到我的上一个响应、 当没有信号或输入开路时、LOS 引脚将不会切换并被置位。

    谢谢

    大卫