This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:如何通过 AM26LV31C 改善 ESD?

Guru**** 2994270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201773/am26lv31e-how-esd-is-improved-from-am26lv31c

器件型号:AM26LV31E

大家好、

 

由于交付问题、我的客户正在考虑从 AM26LV31C 迁移到 AM26LV31E。

您能帮助我解答以下问题吗?

 

  1. 在2008年的数据表版本(SLLS848A)中、AM26LV31E 的 ESD 额定值(HBM)为15kV。

 

在2016年的数据表修订版(SLLS848B)中、该版本的更新如下:

总线引脚2、3、5、6、10、 11、13和14:±15000V

除引脚2、3、5、6、10外的所有引脚 11、13和14:±2000

 

除了总线引脚、规格比 AM26LV31C 差、尽管 AM26LV31E 应具有更高的 ESD 性能。

为什么总线引脚以外的引脚的性能比 AM26LV31C 差?

 

  1. 您能告诉我 ESD 保护性能是如何具体提高的吗? 如果显示功能方框图或原理图的差异会有所帮助。

 

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    初始数据表中的第一个规格未指定引脚- 第一个规格上的 HBM 指的是总线引脚(因为这是关注 ESD 保护的地方);而该器件也为所有引脚提供了保护规格。 它还包含 CDM 规范。

    2.这些块是相同的- ESD 保护存在于另一个器件中-没有指定所有引脚上非 E 器件的保护级别。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    感谢您的答复。

    关于#1:非 E 版本的非总线引脚的 ESD 保护是什么?

    关于#2,您能告诉我为什么 E 版本的 ESD 性能优于非 E 版本,而块相同吗?

    它 在 总线引脚上是否具有更强大的 ESD 二极管?

    此致、

    伊藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    1.未指定。

    2.从架构的角度来看- ESD 保护其实是一个内部二极管-二极管的特性可能会有所不同、但方框图仍然是一样的。 除非您寻找的是使用 ESD 钳位的 EFT 保护、否则大多数其他 ESD 设计在架构上非常相似、但电芯是有区别的。  

    在两个器件上、总线引脚的额定电平似乎都相同-"E"版本的优点是您还有 CDM 规格-非 E 版本中未指定。

    本质上、您的客户不会因为切换而看到性能下降-它应该处于相同或更好的水平。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parker-San、

    我想你是误解的东西。

    请仔细查看非 E 版本和 E 版本的数据表。

    非 E 版本(SLLS201H):

    E 版本(SLLS848B):

    E 版本具有更好的 ESD 规格。

    同样、E 版本是否具有 优于 非 E 版本的 ESD 单元?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    E 版本是增强版本-它们应该集成更好的电池。 使用"E"版本代替非 E 版本不会对系统产生负面影响。

    此致!

    帕克