This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110:DS16EV5110

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202541/ds16ev5110-ds16ev5110

器件型号:DS16EV5110

您好!

我正在使用  DS16EV5110SQ  HDMI Booster 的示例代码进行编程。

在那,我有如下的疑问,

i.应该在源端使用 DS16EV5110SQ 来 提高视频质量。 (因为,我没有任何关于水槽侧的细节(例如距离,电缆,显示器细节))

二、   DS16EV5110SQ 的输出侧是否需要 ESD 保护电路。

 

提前感谢

此致、

Prabakaran P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议将 DS16EV5110用于接收端。 这是因为输入是根据 HDMI 要求通过50欧姆 R 连接到 VDD -请注意数据表的图11。

    通常、如果输出暴露在外部环境下、并且甚至可能发生 ESD (即用户连接了电缆)、则可能需要 ESD。 但是、由于此部件在接收端使用、因此这意味着输出流向 FPGA 或 ASIC。 在这种情况下、无需 ESD 保护。

    此致、Nasser