This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:支持30AWG 10m 电缆长度?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202673/tusb217a-support-30awg-10m-cable-length

器件型号:TUSB217A

您好!

我的客户希望在长电缆应用中、两侧都使用 TUSB217A。

他们询问是否使用30AWG 电缆、是否支持长达10m 的电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    电缆 两侧各有两个 TUSB217A 器件、支持长达10m 的电缆长度、但我们不能保证在30 AWG 电缆中使用10m 应用。

    请参阅以下数据表中的器件比较部分。

    此致、

    Josh