This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:推荐适用的 IC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202663/tcan330-recommend-suitable-ic

器件型号:TCAN330
主题中讨论的其他器件:SN65HVD232TCAN332

您好!

客户需要 CAN 总线收发器、它需要 CAN 信号输入和 RS 信号输出。 SN65HVD232是否是最佳解决方案?

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我推荐用于基本 CAN 应用的最新标准 CAN 收发器是 TCAN1044A。 这是一款5V 供电的8引脚 CAN 收发器、能够驱动和接收高达8Mbps (或低至9.2kbps)的 CAN FD 帧。 如果此应用没有5V 电源轨、也可以使用类似的3.3V 电源 CAN 收发器 TCAN332、它可以处理高达5Mbps 的数据速率。  

    如果您对这些器件或一般的 CAN 标准有任何疑问、敬请告知。  

    此致、
    Eric Schott