This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:符合 ISO11898标准的基础 CAN 收发器

Guru**** 2875910 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202631/tcan330-basic-can-transceiver-compliant-with-iso11898

器件型号:TCAN330

您好!

请帮助提供符合 ISO11898标准的 CAN 收发器的基本版本、谢谢!

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    ISO 11898-2物理层标准定义了由5V Vcc 供电的 CAN 收发器的电气属性。 所有具有5V Vcc 电源的"TCAN"器件符合此国际标准。  

    此类器件的基本版本是 TCAN1044A。 这是一个具有待机模式的8引脚 CAN FD 收发器、与 TCAN330的收发器类似。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott