This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802EVM:VIH/VIL 与数据表不同

Guru**** 2955990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194625/tca9802evm-vih-vil-different-with-datasheet

器件型号:TCA9802EVM
主题中讨论的其他器件:TCA9802

您好!

对于 TA9802 EVM,测试后发现 VIH/VIL 与数据表说明不同,我们是否知道原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是最小和最大保证开关阈值:

    此数据表保证当电压达到 VIH (最小值)时、所有器件切换为高电平。 但有些器件会更早地开关。

    实际开关阈值可以是低于 VIH (最小值)和高于 VIL (最大值)的任何值。 您必须使用指定的值来确保即使在最坏的情况下(过热和制造变化)输入也切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如数据表提到的、当 Vcc 为3.3V 时、VIH 应为2.31~3.3V、VIL 应为0~0.99V。

    然而、测试结果为 VIH=1.6V、VIL=1.4V、这些结果不符合技术规格定义。 是 制造变体吗?

    PS。 所有测试环境温度均为25摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与数据表中所示的情况不同。

    VIH 是一个电压范围。 VIH 是读取为高电平的任何电压。 保证的最小 VIH 是 VCC 的70%;实际的最小 VIH 可能会更低。

    请参阅 了解和解释标准逻辑数据表的第4.5.5和4.5.6节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗嘱、  

    您确切地如何测量 VIH 和 VIL? 您能否提供包含此信息的示波器捕获?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将波形上传到 TI E2E、但失败了。

    我上传了波形文件到 google drive,你可以尝试它,如下链接.

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wills:

    我只是想看看您是如何测量 VIH/VIL 规格的、我认为这里没有问题。 我想说,克莱门斯在他的回答是正确的。 I2C 和数据表中对 VIH/VIL 的定义方式是高电平输入电压和低电平输入电压的保证范围。  

    0.7 * VCCA < VIH < VCCA 是保证范围。 每次输入0.7 * VCCA = 0.7 * 1.8 = 1.26V 的电压时、我们将保证所有 TCA9802器件都有一个输出高电压 VOH。 这并不意味着器件无法在较低点切换、正如您在示波器捕获中看到的大约为0.9V。  

    VIL 也是如此。 0 < VCCA < 0.3 * VCCA。 0.54V 的值将始终保证每次都具有低输出电压 VOL。 这并不表示某些器件可能会在该之前切换至输出低电平状态、即按照示波器捕获结果~ 0.7V。  

    一些器件可以将输出切换到0.7V 低电平、一些器件可以切换到0.55V、但要保证它始终切换、输出低电平为0.54V 或 VCCA 的30%。  

    考虑一下这有点向后、但这允许在所有 I2C 器件中建立完整的标准。  

    如果有必要、请告诉我。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    如附件所示、这是客户测量结果、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、这些就是我提到的示例。 我理解这些转换似乎发生在数据表中列出的规格之外、但这不是数据表中所述的值。  

    数据表中说、器件将始终在 VCC 的70%时识别高输入信号 VIH。 该器件将始终识别到 VCC 为30%时的低输入信号 VIL。  

    这不考虑可能更早切换的设备! 我这里使用的关键词是"始终"。  

    如果在 VCC = 3.3V 的条件下运行系统、则始终可以在输入信号> 2.31V = 3.3V * 0.70时获得高电平开关输出。 这并不意味着您的器件可能会更早地将输出切换为高电平。 在客户案例中、我们看到的电压介于1.5V 至1.6V 之间  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试 VIH 的方法是由电源提供0.9V 电压。
    TCA9802将接收到从低到高(0.9V)信号、在这种情况下检查 TCA9802 B 侧是高电平还是低电平。
    与 VIL 相同、由3.3V 至0.7V 供电、TCA8902将看到高到低(0.7V)信号。
    作为 TI 的反馈、TI 仅保证数据表中 VIH/VIL 的范围。 当电压超出范围时、输出将为高电平或低电平。
    如果有任何误解、请与我们分享。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗嘱、

    我们的数据表规格是保证范围。 这并不意味着器件不会在最小/最大值之前切换、具体取决于您是测量 VIH 还是 VIL。  

    此处的图像显示 TCA9802的输入约为 1.4V、将总线拉至低电平不违反我们的数据表。 如果您要输入< 3.3 * 0.30 = 0.99 V 的信号、例如0.5V 信号、且器件未输出低电平信号、则这违反了我们的数据表。 它在1.4V VIL 上进行开关这一事实是没有问题的。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的帮助和回复。  

    是否有符合2.0V/0.8V 的 VIH/VIL 规格的电平转换 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 TTL 开关限制;它们会违反 I²C Ω 规格(但可能在3.3V 电源下工作)。 这项要求来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    从 PCI-SIG M.2数据表的3.3V 逻辑信号要求部分、将 VIH 和 VIL 定义为2.0V 和0.8V。

    这就是为什么我们需要 VIH/VIL 的特定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 信号不是逻辑信号。 M.2 I²C 引脚连接到两侧的 I²C Ω 器件、因此它们必须使用 I²C Ω 电压。

    (请注意、TCA980x 在其 B 侧不允许上拉电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 数据表来看、如果 VCC=2.85V、VIH 将为0.7*2.85=1.995V、VIL 将为0.855V。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗嘱、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回答。