This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:极性检测

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202147/dp83tc811s-q1-polarity-detect

器件型号:DP83TC811S-Q1

大家好、TI 团队

 在寄存器 PLR_CFG1的位12至位13中、我能看到当前以太网连接的极性吗?

  根据我们的测试、在引脚12和13进行正常连接和反向连接后、这两个寄存器位的值没有变化、读数处于正常极性状态。

 这两个寄存器位是否 用于配置当前极性状态、而不是实时反映当前连接的极性?

 或者它是否可以通过其他寄存器或其他方法来反映电流极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    • 是的、正确、这是用于配置当前极性的两个寄存器。
    • 改变电流极性不是实时的。 需要软复位来更改电流的极性。  

    --

    此致、

    林希尔曼

x 出现错误。请重试或与管理员联系。