Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF111 大家好、
我们正在使用 DS125DF111SQ ,我们可以获得用于2.5 G 和10G 的 I2C 寄存器配置。
我们不使用任何 EEPROM 进行编程、我们希望在每次启动时写入寄存器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111
大家好、
我们正在使用 DS125DF111SQ ,我们可以获得用于2.5 G 和10G 的 I2C 寄存器配置。
我们不使用任何 EEPROM 进行编程、我们希望在每次启动时写入寄存器。
Pradeep、您好!
请注意 DS125DF111数据表表表9 (默认设置)和表12第3行(VCO 以10或10.3125GHz 为中心)。 使用这些设置、您应该能够锁定到2.5G、10G 或8分频或2分频。 与数据表类似:
此致、Nasser