This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:可靠的失效防护

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202401/am26c32-reliable-fail-safe

器件型号:AM26C32

各位专家、您好!

我们有一个关于 AM26C32失效防护功能的问题。

CX 配置如下所示:

有两个数据通道为两个 AM26C32输入供电。 此通道中的一个被驱动、而另一个处于高阻抗状态。 同时、启用一个线路接收器、而启用另一个线路接收器(这不应干扰输入失效防护)。

[1]当两个输入像连接的电路一样连接在一起时,失效防护的可靠性是什么?

[2]当总线处于高阻抗状态并使输出处于高电平状态时,输入阻抗(AMC32数据表第8页报告的电路的阻抗)是否可以加载已启用线路接收器的失效防护网络?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    当输入差分电压空闲/开路时、此器件的失效防护将输出高电平-即电压为零伏、不会主动驱动至0v。  

    1.高阻抗负载不应对失效防护产生负面影响。 如果总线空闲(apprx.0V)或断线导致开路、失效防护电路仍应工作。

    它将加载总线-但故障安全功能可防止此器件上的空闲和开路总线-这意味着如果器件检测到空闲/开路总线、它将输出高电平-这取决于总线状态。 存在内部偏置电路、在这种情况下会产生"高"电压。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森