This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:眼图显示了主机模式和器件模式之间的差异

Guru**** 2926470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201329/tusb216-q1-eye-diagram-show-difference-between-host-mode-and-device-mode

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB216

您好、专家:  

我的客户在他们的音响主机项目中使用 TUSB216-Q1。 系统方框图、如下所示。 下面屏幕截图中的 USB 主机是 SOC。 SoC 中的 USB 控制器可以配置为主机模式或设备模式。  

但他们在执行眼图测试时发现了一个奇怪的现象。 结果显示了 USB 控制器在主机模式和设备模式下的一些差异。 USB 器件模式具有更好的眼图结果。  

在主机模式下执行眼图测试时、我们看到 ENA_HS 处于低电平。  

你对这个现象有什么看法吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否在眼图测试期间检查 CD 和 HS_ENA 引脚?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    我们按如下方式测试了 CD 和 ENA_HS 引脚。 音响主机的 USB 在高速模式下工作。

    主机模式下的眼图测试、ENA_HS=低电平、CD=高电平。

    主机处于器件模式、ENA_HS =高电平、CD =高电平时的眼图测试。

    3.U 主机处于播放模式、  ENA_HS=高电平、CD=高电平时的磁盘测试。

    您是否曾遇到在测试主机眼图时 ENA_HS 为低电平的情况? 如何解决这种情况?

    Br

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请参阅此应用手册(SLLA593)。 您可能需要遵循主机模式测试程序。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册(SLLA593)中的下表:

     TUSB216不支持器件和嵌入式主机 HS 测试模式、对吧?

    TUSB216-Q1怎么样? 目前我们使用的是 TUSB216-Q1。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在规格中、我们可以看到 TUSB216支持长达5m 的电缆。

    我们想知道是否对 TUSB216的位置有任何限制、以实现5m 电缆长度?

    如果 TUSB216被放置在 USB 控制器附近、  TUSB216可以支持多长的电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan、

    TUSB216-Q1与 TUSB216类似是可行的。

    应将其放置在尽可能靠近连接器的位置。  有关放置 指南、请参阅数据表中的"详细设计过程"部分。

    此致、

    Josh