您好!
一位客户在其应用中使用了 DS90UB940+DS90UB927、证实了 UB927可以正常显示720p 30fps (采用 UB928)、但现在他不 知道如何配置 UB940。
关于 UB940、RIN0输入、4个数据通道 CSI0输出、MODE0和 MODE1被拉至低电平。
UB940的寄存器配置0x6b=0x40、OFMT=YUV420、IFMT=RGB444。 但处理器捕获的 CSI 图像是 1270*360,Y 方向压缩了一半。
如果 0x6b=0x50、OFMT=YUV420、IFMT=RGB444.处理器捕获的 CSI 图像为 1270*16、Y 方向会进一步压缩。
MIPI CSI 处理器配置的 YUV422格式为 UYVY8_2X8 。
下面是 UB940和 UB927寄存器的值。

此致
kailyn