This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:开关配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, PCA9306-Q1, PCA9306, LSF0102, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202170/pca9306-q1-switch-configuration

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102PCA9306LSF0102SN74LVC2G66

您好、专家:

非常感谢您的支持!

我的客户需要一个用作1.8V 到1.8V 开关的双路双向 I2C 电压转换器。

我们发现 TXS0102没有配备开关功能。 因此、我们决定推广 PCA9306-Q1。

以下是我提出的两个问题:

1.  PCA9306是否可以用作1.8V 到1.8V 的开关? 在我看来、我们可以实现转换。

2.我们有其他产品推荐吗?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两个电压相同的情况下、为什么客户需要电压转换器?

    PCA9306/LSF0102可用作开关。

    SN74LVC2G66等实际开关会更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    是的、PCA9306可以用作开关。 请注意、将该器件用作开关和电平转换器(即在 EN 引脚上提供的电压应小于 VREF2+0.6V)之间存在一些设计差异、以便适当地偏置该器件。 有关更多详细信息、请参阅图8-5/第8.1.5节。

    此致、
    插孔