This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:热插拔错误

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202139/sn65dsi86-q1-hot-plug-error

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

大家好、

客户发现、当后端端口快速执行几次热插拔时、SN65DSI86出现错误、无法正常处理 HPD 中断。

SN65DSI86是否支持快速且连续的热插拔?

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    他们是否测量了 HPD 脉冲?  HPD_REMOVATION 事件定义为导致 HPD 状态从插入状态转换到移除状态的变化。 HPD_INSERT 事件定义为导致 HPD 状态从移除状态转换到插入状态的变化。 重新插拔事件是由受电方将 HPD 取消置位的时间超过2ms 但小于100ms 引起的。

    谢谢

    大卫