This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:覆盖下游电源控制输出

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201087/tusb4020bi-q1-over-riding-the-downstream-power-control-outputs

器件型号:TUSB4020BI-Q1

连接到其中一个 TUSB4020BI-Q1下行端口的器件需要偶尔进行下电上电。

是否可以通过 TUSB4020BI-Q1执行此操作、或者我们是否需要向 PWRCTL1信号添加额外的逻辑? (我在数据表中看不到关于是什么导致了 PWRCTL1的导通或关断。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 主机控制器使用寄存器08h 开启和关闭下行端口

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答、Brian。 我的数据表中显示"保留。 只读"。 寄存器08h。  有什么想法可让我在哪里找到更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来 USB3和 USB2不同、让我检查一下。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    07h 上的器件可移动配置寄存器有定制的 RMBL 位7、必须设置该位来覆盖可移动端口、所用端口和仅 USB 2.0端口的默认 TUSB804x 值。 寄存器07h 的位3:0用于设置下行端口是定义为可移除(器件可从端口上移除)还是不可移除(器件永久连接到端口)。 该寄存器默认为0Fh。 08h 处使用的端口寄存器设置启用或禁用哪些端口。 支持所有组合、但端口1和3都标记为禁用。 除非寄存器07h 中的定制 Rmbl 位设置为1、否则该字段是只读的。 设置相应的 USB2_ONLY 位时、将使用并启用 USB2端口、无论对此字段编程的位如何。 该寄存器默认为0Fh。