This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:我们是否有比 TCA9617A 更高的 VOL (>0.6V)器件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200906/tca9617a-do-we-have-higher-vol-0-6v-device-than-tca9617a

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

 

我的客户将 TCA9617A 用作 I2C 电平转换器。

 

但我们遇到了一个问题:从侧的 B 侧有大噪声、在 A -> B 转换(I2C 写入)期间、由于噪声、B 侧音量(~0.55V)将下降到低于0.45V、这将导致 TCA9617A 进行 B -> A 转换、 但实际上、这是一个-> B 转换。

这个错误的方向转换会导致 I2C 总线卡滞、电平转换器 A 侧(主侧)错过2个 CLKS。

那么、我在这里有以下问题:

  1. 请检查我们是否有其他具有较高 B 侧 Vol 电压的电平转换器部件。
  2. 请检查我们是否在 TCA9617A 上遇到了类似问题、以及 我们如何解决该问题。

 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelly、

    根据当前信息-当将低电平信号从 A 侧驱动到 B 侧时、它们的系统噪声似乎违反了 VILC 的要求。 请注意、 一旦信号突降至 0.4V、B 侧的驱动器就会驱动低电平。

    客户是否具有来自 B 侧噪声信号的波形以及他们可以分享以进一步调试此问题的原理图?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采用完全不同架构(如 TCA9803)的电平转换器可能会有所帮助、但它仅支持400kHz。

    但是、任何电平转换器都无法防止看起来像有效信号的噪声。 通常、如果您遇到 μ I²C 噪声问题、则必须向 μ I²C 线路添加低通滤波器、并降低信号频率、以便仅滤除噪声。 (或者、使软件可以容忍错误、但这可能是不可能的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们能否继续使用 TCA9617A、但交换 A 和 B 侧、让 A 侧面对这种嘈杂的信号? 因为两侧都是由3.3V 电源供电?

    下面是结构、您能帮助检查它是否起作用吗? 谢谢。

    以前:

    之后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试、但我怀疑这会防止出现所有噪声问题。 如果噪声足够大、则会将其传播到所有总线段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelly、

    客户是否能够 捕获 I/O 的任何波形?  

    此致、

    插孔