This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848J -通过开关 KSZ8895MQ 的以太网连接问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201499/dp83848j-dp83848j---ethernet-connectivity-issue-through-switch-ksz8895mq

器件型号:DP83848J

您好!

我使用与开关 KSZ8895MQ 连接的 DP83848JSQ PHY。

我可以直接从 windows 机对 PHY IC 执行 ping 操作。

如果我在  PHY IC 和 Windows PC 之间使用 Switch KSZ8895MQ、我无法 ping。 但自动协商 和链路建立 过程正常。

请帮我找到原因和解决方案。

此致、

Jaya Shree C P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    在我看来、这似乎是 KSZ8895MQ 问题。 您是否能够将两台 PC 连接到交换机并看到它能够在两台 PC 之间进行通信?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    可以。 当连接到交换机时、我可以在2台 PC 之间建立连接。

    谢谢!  

    Jaya Shree C P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    我可以问您几个问题以进行进一步调试吗?

    •  在 PHY IC 和 Windows PC 之间使用开关 KSZ8895MQ 上的设置时、您是否能够读取0x0000、0x0001和0x0010?

    --

    谢谢!

    林希尔曼