This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:是否有通过命令行界面写入 EEPROM 的任何方式?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201355/tusb4041papevm-is-there-any-way-of-writing-to-the-eeprom-via-command-line-interface

器件型号:TUSB4041PAPEVM

我在前一个 线程中看到 、无法将 EEPROM 编程器工具用作 CLI。 在另一个 我收到帮助的主题中、提到了使用全相控制中心串行软件来影响 EEPROM/写入序列号的内容。 在他们关于工具的页面上没有提到使用 CLI。

那么我的问题是:是否有任何已知的方法可以使用 CLI 写入 EEPROM?

此致、

供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电:

      (+) TUSB4041PAPEVM:设置序列号似乎不起作用-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

     您提到的是这张票吗? 它是固定的。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  上述主题中的问题已解决。 如上文所述、此处提到的主题是使用 该主题中提出的总体相位控制中心串行软件的建议。 本主题/问题与上述工具的 CLI 功能是否存在相关;或者是否有任何其他具有 CLI  功能的类似工具可以写入 TUSB4041PAPEVM EEPROM。

    此致、

    供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 I2C EEPROM 编程器都应该可以工作。

    此致

    布赖恩