This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:仅使用 CAN 物理层

Guru**** 699320 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202009/tcan1044-q1-just-use-the-can-physical-layer

器件型号:TCAN1044-Q1

大家好、团队成员

希望您做得好!

通过 TCAN1044-Q1数据表、我了解到 TCAN1044-Q1可支持高达8M 传输速率。

我想知道只有使用特定的 CAN 协议才能实现该速率吗?

如果我的客户使用 CAN 的物理层传输其他协议、它能否达到如此高的传输速率?

谢谢、此致

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    使用符合 ISO 11898-1 CAN 协议标准的两个有效 CAN FD 帧以及 TXD 上的简单方波输入来评估该器件的最大数据速率。 因此、我认为可以有把握地假设其他协议可以在不受收发器特性限制的情况下达到同样的速度。  

    请记住、此类简单收发器不支持协议、因此额定值主要与可通过其传输的最大方波频率有关。 CAN 协议本身还有许多其他注意事项需要考虑、我们在评估中也考虑了这些事项、但这些可能不一定适用于其他协议。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott