This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:关于将3.3VCC 器件连接至5VCC 器件的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201743/sn65hvd231-question-for-3-3vcc-device-connect-to-5vcc-device

器件型号:SN65HVD231

我们将 SN65HVD231DR 与 VCC 3.3V 配合使用。 我们需要使用 VCC 5V 连接其他 SN65HVD231DR。 我是否可以知道 CAN_H、CAN_L 和 GND 是否有任何问题?

如果我们的电路板有多个 SN65HVD231DR、我可以用同一个 GND 连接所有器件吗?

Br, Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线电压与逻辑电压无关。

    所有 CAN 收发器必须使用同一个接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    您好、Gary、  

    我们所有提供3.3V 电压的 CAN 收发器都设计为与同一 CAN 总线上提供5V 电压的其他收发器兼容。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表第11.3.1.3节。  

    请注意、SN65HVD231需要为其 Vcc 引脚提供3.3V 电压。 这个器件不能在为这个引脚提供的5V 电压下运行。 如果使用5V 电源、则必须使用 TCAN1044A 等5V 供电的收发器。 由于符合 ISO 11898-2 CAN 标准、这些收发器可以使用同一 CAN 总线(连接的 CANH 和 CANL 信号)运行。  

    建议将所有通信节点连接到同一 GND 电位。 但是、CAN 收发器通常支持宽共模范围(对于 SN65HVD231、支持-2V 至+7V)、以容忍节点之间的 GND 电势差。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott