This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EEDR 问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201661/trs3232e-trs3232eidr-issue

器件型号:TRS3232E

尊敬的先生:

有关 TRS32EIIDR 问题的报告。

TRS3232EIDR 与 TRS3232ECDR 的区别是什么?

TRS3232EIDR 封装是否与 TRS3232ECDR 引脚对引脚兼容?

TRS3232EIDR 技术参数。 与 TRS3232ECDR 相同。

只是温度不同。

是这样吗?

请检查以尽快回复我们。

非常感谢。

B.R.

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、温度范围(工业/商业)是唯一的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您是正确的-唯一的区别是温度范围。 指定的所有其他参数都是相同的。  

    此致!

    帕克·道德森