This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335:GPO 引脚控制和逻辑高/低电平输出电流

Guru**** 2880610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201405/lm8335-gpo-pin-control-and-logic-high-low-level-output-current

器件型号:LM8335

以下是客户提出的问题。 请查看并回答每个问题。 这个将用于 JIG。

  1. 通过 GPO_OUT_HIGH_CFG 控制 GPO 引脚

我想使用 GPO 引脚的方法是在运行期间在3种状态之间切换:缓冲低(灌电流)、缓冲高电平(拉电流)和高阻态(低或高电平)。

具体来说、CFG=VDD、在初始化完成之后(在数据表图 8流程)、我们正在考虑通过重复 GPO_OUT_DATA 写入→GPO_OUT_HIGH_CFG 重写→GPO_OUT_DATA 写入……来使用它。

数据表图 9未描述操作开始后重写 GPO_OUT_HIGH_CFG 的流程、并假设 GPO_OUT_HIGH_CFG 仅在初始化期间使用。

是否可以如上所述使用它?

 

  1. 逻辑高/低电平输出电流范围

至于逻辑高/低电平输出电流的值、例如、当 VDDIO=1.8V 时、4mA 或更高的拉电流/灌电流行为是否会偏离保证的 VOH 和 VOL 范围?

另外、当 VIO = VDD = VDDIO = 1.8V 时、我想知道 GPO 引脚在完全缓冲区中的阻抗(约100Ω Ω 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以随时写入 GPO_OUT_HIGH_CFG 寄存器;该器件不计算对其执行的写入次数。

    2.对于任何高达4mA (1.8V)的电流,输出的行为都得到保证。 您可以尝试提供更大的拉电流或灌电流、但这样便无法再保证压降。 最坏 Ω 下的 ROL Ω 为 VOL /IOL = 0.4V/4mA = 100k Ω;ROH 为135m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Oka-San,

    已为工程师分配该主题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OKA,

    如果您的问题得到了解答、请告诉我。

    此致、

    泰勒