This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:TPL&tPHL 最大数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201309/max3221-tplh-tphl-max-data

器件型号:MAX3221

各位、TI 是否有 基于3.3V 或5V 的 tPLH、tPHL 的最小和最大数据? 数据表只显示了典型值、 数据如下图所示。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果该数据存在、则本应该在数据表中提到该数据。

    不管怎样、这个器件被设计成支持250kbps、在这里、一个单一位的长度为4000ns、所以可以假定这些限制对此是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabitha,

    我们没有为此器件指定最大值-因此我没有任何可以共享的特定数据来计算最大传播延迟。  如 Clemens 所述、器件的最大位速率为250kbps、位时间为4000ns、典型值应为您所见的标准值、但器件不会对高达250kbps 的数据流造成丢位问题。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的快速响应、我 捕获了 Max3221 IC 的接收器响应

    tPHL 的值为387.75ns、但数据表提到的值为150ns (典型值)。

    粉色的——林子

    黄色--ROUT

    谢谢、此致

    N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传播延迟是从边沿开始/到边沿中间测量的;请参阅图7-3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabitha,

    如 Clemens 提到的、传播延迟为输入值的50%到输出值的50%。

    影响传播延迟的因素是电路板的输出和输入电容、因为这也会增加一些时间。 150ns 是典型值-但不是保证值-该传播延迟仍然可以用于250kbps 信号。 因此、根据您显示的波形、不一定会出现问题。

    如果您有任何其他问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森