This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:交流耦合 RS-485

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01171, SN65HVD96, SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201712/sn65hvd3088e-ac-coupled-rs-485

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件:TIDA-01171、 SN65HVD96、

您好!

TIDA-01171使用 SN65HVD96相关电路来实现 RS485接收器。  

其用途如下所示:  

对于使用低数据速率的链路或允许链路长时间保持恒定电平(由于连续相同位的传输或数据帧之间的空闲期)的协议而言、这会带来挑战。

我们是否需要接收器来处理这种情况?

我 想知道 SN65HVD3088E 的失效防护功能是否能够处理此问题、因此我们只能使用 具有交流耦合电容器的 SN65HVD3088E 与其他 RS485器件通信。

谢谢。

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障安全功能将强制输出为高电平。 因此、这仅在信号没有很多连续低位时有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、

    为了通过电容器实现较低的数据速率、您需要更改编码方案、该方案通过软件而不是硬件来完成。 失效防护功能实际上并不是克服交流耦合电容器问题的建议方法。  

    此致!

    帕克·道德森