This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:接口论坛

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201678/ds160pr810-interface-forum

器件型号:DS160PR810

DS160PR810使用其引脚模式。 根据数据表配置数据表后、只检测到四个通道。 我用8个通道来显示4个通道、分别使用4个2通道项目、但只有1个通道可以通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xinyu:

    您能为我澄清几件事吗:

    • 将 MODE 引脚设置为 L0 (1k Ω 至 GND)。
    • 您打算在使用 DS160PR810的设置中有多少个通道处于活动状态? 我不确定您刚才说的使用八个通道来显示四个通道的情况。
    • 是否上拉了 PD0和 PD1? 在您的图中、您展示了拉高和拉低两种情况。
    • 请确认您预期的 EQ 设置适用于 EQx_1 = L2、EQx_0 = L0 --> EQ Index 8 (来自数据表)。

    此致!

    大卫