This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201617/ds92lv18-clarifications

器件型号:DS92LV18

我要搜索有关  DS92LV18的澄清说明。

在本应用中、TCLK 和 REFCLK = 20MHz、由大约100MHz 的 FPGA 时钟生成。

预期占空比将为60%或40%、且具有相当强的精度(通过计数器3个周期 H 和2 L 生成、反之亦然)。

这些占空比值是数据表上报告的限值、它们对 EVM 上的器件进行了测试、没有任何问题、但需要进一步确认、看看实际电路板中是否会出现一些锁定问题或故障。

请告诉我、如果在您的身边出现了什么问题。

提前感谢

 

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo

     占空比是否有特定的问题?

    我要确保将 TCLK 和 REFCLK 的比率最小值保持在0.95、最大值保持在1.05。  

    在本例中、TCLK 和 REFCLK 都来自同一 FPGA CLK、因此比率为1、那么我在这里不会看到问题。

    谢谢

    大卫