This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:电源电压与 IO 电压要求

Guru**** 2785275 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201620/thvd2450-supply-voltage-vs-io-voltage-requirements

器件型号:THVD2450

大家好、E2E 团队:  

对于 THVD2450、我可以使用5V 电源和3.3V 电源来控制 R、D 和 RE/DE 吗? 输出 A 和 B 将为5V。 我要确保这不会导致任何问题、例如内部正向偏置。  

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    该器件的 VIH (最小值)为2V、VIL (最大值)为0.8V。 在"D"、DE 和/RE 上使用3.3V 输入信号不应成为5V 电源的问题。

    一个问题是"R"引脚将输出~Ω 器件 VCC -因此、如果控制器的电压为3.3V、则需要实施从"R"输出到控制器输入的电平转换器(5V 至3.3V 转换器)。

    如果有任何其他问题 我可以帮助您解决、请告知我们!

    此致!

    帕克·道德森