This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:输入侧差分对

Guru**** 2929170 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201624/ts3dv642-q1-input-side-differential-pair

器件型号:TS3DV642-Q1

您好、专家!

你好。

关于 TS3DV642-Q1、我们想知道我们是否可以切换输入侧差分对(如在中、我们可以将 DP 从主机处理器连接到 mipi 开关中的 DN、并将 DN 从主机处理器连接到 mipi 开关中的 DP)?

谢谢你。

73、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie.

    TS3DV642-Q1是一款无源开关、  只要输入和输出匹配、它就可以支持极性交换。

    谢谢

    大卫