This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:用于外部环回模式的 BIST 控制寄存器(BOSCH)数据

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200014/dp83825i-bist-control-register-biscr-data-for-external-loopback-mode

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83867IRDP83825

要将 PHY 设置为外部环回模式、必须在 BOSCH 中写入什么内容?

DP83825I 的数据表指出、PRBS 内置自检(BIST) 可以使用内部环回(数字或模拟)执行、也可以使用电缆固定装置执行外部环回。

但未介绍如何寻址寄存器(BOSCH)。 例如、在 DP83867IR 的数据表中、他们说 BOSCH 的位5:2必须设置为0100才能执行  

一些缺点。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    首先、您打算对 DP83867使用什么速度?

    外部环回仅对10M 和100M 模式有效。 对于1000M 模式、当在同一线路上发生发送和接收时、无法实现外部环回。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    我使用的是具有100M 的 DP83825I。  我仅提到 DP83867作为比较。 DP83867的数据表中介绍了如何寻址用于外部环回的 BOSCH。 DP83825I (我正在使用的)的数据表中并未提及如何解决 BOSCH 用于外部环回的问题。

    此致  

     Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我将不得不检查为什么 DP83867需要写入寄存器才能启用外部环回。

    但我知道、在 DP83825上、如果对寄存器0x0000、0x0019进行了适当编程、则无需对寄存器进行编程即可启用外部环回。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我了解到、DP83867需要寄存器写入才能为1000Base-T 模式启用外部环回。 1000Base-T 是在全双工铜线上定义的、因此必须更改一些内部参数才能启用外部环回。

    但在 DP83825上、铜线仅为半双工、因此无需进行额外的寄存器设置。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢你的帮助。