This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801评估板可供购买?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS160PT801X16EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198883/ds160pt801x16evm-ds160pt801-evaluation-board-available-for-purchase

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

大家好、我们已经设计了一个采用 DS160PT801的测试板、并在其中插入了一个标准的 PCIe x8插件卡。 链路无法完成 G4上的均衡训练、并退回到 G3。 我们怀疑我们的 BIOS 可能不支持重定时器、尽管我们不清楚这种支持是什么。

DS160PT801X16EVM 会提供很大的帮助、因为我们可以在 AIC 插入到 EVM 中的 Intel 参考系统上试用 BIOS? EVM 是否可供购买?

谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    EVM 可按要求提供。  请在此处提交请求: DS160PT801X16EVM 评估板| TI.com

    仅供参考、我们已对 EVM 和多个英特尔参考平台进行了大量验证、因此应该可以起作用。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很感谢 Nicholas、我按您的建议做了尝试、但仅授予了对各种文档、仿真模型和 EEPROM 映像的访问权限。 我没有找到实际购买该板的方法。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这应该是两个单独的请求。

    MySecure 软件请求可以在 DS160PT801页面中找到、其中显示"可提供完整的数据表和其他信息。  立即申请"。
    DS160PT801数据表、产品信息和支持| TI.com

    可以在 DS160PT801X16EVM 页面上使用红色的"Request"(请求)按钮来请求 EVM。   
    DS160PT801X16EVM 评估板| TI.com

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholaus:当我点击"Request"按钮时:

    我被带到这里:

    最终、我收到了一个下载合规性报告、仿真模型等的链接、但没有提及如何购买该电路板。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣 对不起此问题。  我看到你的请求在系统中;肯定有一些困惑。

    我会纠正这种情况并继续跟进。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已要求 相关人员向您发送 EVM 访问权限电子邮件;如果您收到包含 EVM 购买说明的电子邮件、请告诉我。  

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholus、我还没有收到电子邮件。

    谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的更新。  我检查一下状态。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    我在检查您的初始 申请的状态时、您可能需要提交另一个 EVM 申请。  我目前正在尝试与合适的人员联系、以更正您的第一个问题、 但再次申请 EVM 可能会更快。

     对 给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢尼古拉斯、我刚刚提交了另一个请求。

    此致、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、  

    我会让你知道,只要我看到这在我的终端或有其他消息.

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看到审批团队已取消您的 EVM 申请。  我已通过电子邮件直接向他们说明情况。  您是否愿意接受我朋友的请求、以便我们可以离线讨论此问题?

    谢谢。

    尼古拉斯