This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:产品选择

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201181/tfp401a-product-selection

器件型号:TFP401A

您好!

你好。

客户需要一个 TFP401APZP 的替代器件。

频率超过140MHz 的任何形式的2通道 DVI 到 RGB 转换器。

他 希望将 HDMI 转换为 RGB。

2个通道、即24奇数和24偶数。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线

    很遗憾、我们没有其他支持2通道 DVI 的部件。

    谢谢

    大卫