This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:未使用的引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201280/sn65dp141-unused-pins

器件型号:SN65DP141

大家好、

对于 SN65DP141设计、我有两个问题:

1.我们将 在 SN65DP141中使用输入/输出引脚的两个通道。 我们应该如何处理未使用的输入/输出引脚?

2.在 I2C 模式下我们可以禁用未使用的输入/输出引脚,在 GPIO 模式下我们可以做同样的事情吗? 如果我们不禁用未使用的通道、可以吗?

谢谢!

郑木卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei.

    您可以将未使用的通道保持悬空、但无法在 GPIO 模式下禁用它们。

    谢谢

    大卫