This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CAN 总线70V 上的工作范围

Guru**** 2771065 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201235/tcan4550-q1-operating-ranges-on-can-bus-70v

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

终端客户要求 CAN 总线上的工作范围要求70V 的技术规格。 对未来新产品路线图是否有任何支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TCAN1042是一款单通道 CAN 收发器、可支持+-70V 总线容错。 此类收发器可在控制器模式下与 TCAN4550搭配使用、以便从 CAN 控制器分离 TXD 和 RXD 信号、以便与外部收发器搭配使用。 有关详细信息、请参阅数据表第8.4.4节。  

    请注意、尽管称之为"测试模式"、但该功能仍旨在用于终端应用、以便在最终设计中支持外部收发器。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  
    Eric Schott