This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:DSI 通道错误0xF6-Bit6

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197122/sn65dsi86-q1-dsi-lane-error-0xf6-bit6

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好、TI。

我在 MIPI DSI 接收器中使用 SN65DSI86、在 RGB-DSI 转换器中使用 TC358778 (Toshiba)。
我的系统让 TC358778接收 RGB 数据并使用 MIPI DSI 通道将其传递给 SN65DSI86。

当在低数据速率下使用 DSI 通道 x1时、0xF0-F8内的错误位全为0。 好了。
但是、当以高数据速率使用 DSI 通道 x2或 x4时、寄存器0xF6位6 (LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR)中出现了错误。

我尝试了通道交换和极性反转、但没有成功。

你猜错了吗?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    地址0xF6报告与 DSI 转 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86中的视频时序与在 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、会在这些寄存器中设置错误。 位于0x20到0x3A 之间的 DSI86视频寄存器一定要与 DSI 源使用的视频时序相匹配。 DSI86将根据编程到这些寄存器中的值推算 DP 时序。

    您要在哪些数据速率之间切换?

    是否在这三种不同的配置之间配置 DSI86寄存器?

    您如何配置寄存器? 如果尚未使用、请使用 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    并且、解决了问题。
    这是由设置差异导致的。

    还有一个问题。
    是否有寄存器(如计数器)可以确认 DP 通道是否成功通过视频流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里没有计数器。 不过、您可以看到 寄存器0x10启用了哪些通道。 大家都可以在 F0 - F8寄存器中检查是否存在任何与计时同步相关的错误、DSI MIPI 端的问题、DP 链路序列失败等 您还可以将系统插入显示器、以确认视频流是否成功通过。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 谢谢信息、我了解如何检查0xF0-F8寄存器。

    SN65DSI86输出连接到 DP 接收器器件、而非显示面板。
    0xF0-F8内的错误寄存器全部清零、并且完成了
    DP 训练并被连接、但是、 DP 接收器不能识别 MSA。

    寄存器0x20-0x3A 已针对视频数据流正确设置。 (请参阅数据表中的8.4.4.6)

    我尝试了8位模式下的3种不同设置、得到了相同的结果。

     0x56 = 0x20、0x57 = 0x00 (RGB 未指定颜色空间)

     0x56 = 0x28、0x57 = 0x00 (CEA RGB)

     0x56 = 0x38、0x57 = 0x00 (Adobe RGB)

    是否需要任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您如何配置器件?  

    请使用此链接中的 Excel 工作表来配置器件:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers 

    还要检查接收器器件是否具有 ASSR 功能?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    正如您所指出的、接收器设备不支持 ASSR。

    将其设置为 NO ASSR 即可正常工作。

    还有更多问题。

    I2C 接口是否需要等待时间?

     例如,在 EN=1之后... 在 PLL 锁定之后…  在 DP 车道连接之前和之后…

    在我的系统中、FPGA 通过 I2C 接口设置 SN65DSI86。

    当 EN=1时、FPGA 将继续写入、直到完成设置。 (无读取操作。)

    写入访问间隔为10ms、但大部分时间 DP 信道训练失败。 它有时可能会成功。

    手动写的很好100%、所以我怀疑一个时间限制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    您是否确保 TEST2引脚在 EN 引脚的上升沿被采样为高电平?

    以下是以下建议、因为 接收器 不支持 ASSR。

    需要通过设置 ASSR_control 读取/写入而不是只读来禁用 DSI86的 ASSR。 实现 ASSR_CONTROL 读取/写入的第一步是确保在 EN 引脚的上升沿对 TEST2引脚进行高电平采样。 建议通过一个1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:
    1.将0x07写入寄存器0xFF。 此时将选择"Page 7"。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_control 成为读取/写入。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择"Page 0"。
    4.将0写入寄存器0x5A 的1:0位。 这会从 ASSR 更改为标准 DP。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    是的、我已经正确地将 TEST2引脚上拉至 VCCIO。(并且我已检查 TEST2引脚电平是否为"高电平"。)
    我了解了如何禁用 ASSR 模式、并参考了下面设置文件中的"Script_NoASSR"表单。

    e2e.ti.com/.../faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers


    正如我在之前的回复中所写的,
    即使设置内容相同、
    从 FPGA 手动输入和连续写入的结果存在差异。

    我不明白为什么两种写入方法之间的差异会导致结果的差异。


    你认为我应该检查什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要更多上下文来了解手动方法和连续 FPGA 方法之间的区别。

    I2C 总线上是否有其他器件? 您使用的 I2C 电阻器的值是多少?

    对于手动和 FPGA R/W 速度、您是否使用相同的 I2C 速率?  

    您使用的是哪种链路训练方法? 您是否尝试过另一个并得到同样的问题?

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我很抱歉。
    这是一个简单的错误。
    我本打算采用相同的设置、但有不同之处。

    问题结束了。
    感谢您的回复、以解决一些问题。