This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS050:驱动器和接收器的未使用 I/O

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201074/sn65lvds050-unused-i-o-for-driver-and-receiver

器件型号:SN65LVDS050

数据表中没有任何关于驱动程序和接收器未使用 I/O 的信息。

我需要将它们直接连接到 VCC 或 GND、还是通过一个电阻器? 或者、我需要让它们保持悬空状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AH、

    您可以将这些引脚保持悬空。 请注意、接收器的输出将提供逻辑高电平、而驱动器为输出 Y 提供逻辑低电平、为输出 Z 提供逻辑高电平

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将所有这些引脚接地以消除这些输出高电平/低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;将输出短接至错误的电压会大大增加功耗。 未使用的输出应保持开路。 (通常、输入不应保持悬空、但该器件在所有输入端都具有内部上拉/下拉电阻器。)

    差分输出的其中一个引脚始终处于高电平状态。 在未连接的引脚上提供这种直流电压不是问题。