This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:非驱动输入

Guru**** 2972290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201052/ds160pr421-undriven-inputs

器件型号:DS160PR421

您好、E2E:

我想使用 DS160PR421/412器件、以便能够具有转接驱动器+多路复用器、因为在此之后的通道长度预计将非常长。  多路复用器将位于412的 SOC 和输入(TX)之间、也位于 SOC 和421的输出(RX)之间

    1. ‘在转接驱动器+多路复用器器件之前存在额外的多路复用器、因此只有一个‘输入’处于活动状态。 其他输入将不会由多路复用器驱动。
    2. 但是、由于转接驱动器+多路复用器器件的所有4个通道只有一条选择线路、因此所有通道都切换到相应的"通道 A"输出或"通道 B"输出。
    3. 那么、如果其中一个输入通道未被驱动、但多路复用器的输出连接到终端设备、该行为会怎样呢?

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    您可以通过电容器和49.9欧姆将未使用的输入端接至 GND。

    您能不能提供一个方框图、说明我们在此尝试执行的操作。 之后我们将提供更多注释。

    此致、Nasser