This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:MDC、MDIO 的特性阻抗、CLK2MAC

Guru**** 2949640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200727/dp83849i-characteristics-impedance-of-mdc-mdio-clk2mac

器件型号:DP83849I

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
[问题]
客户现在正在设计 PCB 布局、客户希望了解 MDC、 MDIO、CLK2MAC 线路的特性阻抗。 这些线路是否 对特性阻抗有任何要求/建议?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasushi:

    MDC、MDIO 和 CLK2MAC 采用50 Ω 特性阻抗。 对 MDC 和 MDIO 布线没有严格要求。 用于 MII、RMII 或 RGMII 通信的 CLK2MAC 通常优先使用50 Ω。  

    --

    此致、

    林希尔曼