This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:DS100KR401是否会将40GBASE-KR4接口转换为适用于 Samtec Firefly 光学模块的40GBASE-SR4接口

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200606/ds100kr401-will-the-ds100kr401-translate-a-40gbase-kr4-interface-to-a-40gbase-sr4-that-will-work-with-a-samtec-firefly-optical-module

器件型号:DS100KR401
主题中讨论的其他器件: DS100DF410

我想将一个40GBASE-KR4以太网接口从现有的交换机(附近,距离不是问题)连接到光纤接口(Samtec Firefly https://www.samtec.com/products/etuo-b04-10-012-0-1-1-5 )

Samtec 接口需要40GBASE-SR4信号。 Samtec 可能还支持 SFI/XFI;我期待着收到有关该信号的反馈。 原因是 Samtec 非常简单、仅放大 TX 激光器和 RX 二极管的信号。

目前我需要一个能够将所有4个通道-KR 都转换为-SR 全双工的芯片、我想确认 DS100KR401能做到这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款 DS100KR401是否是简单的中继器? 或者它是否实际上将-KR 转换为-SR?

    Samtec 的回复是、需要设计一个光学(-SR、-LR、-ER、光纤通道、Infiniband、 等) 似乎需要避免链路训练、握手和安静时间、或者至少针对光纤应用进行优化。

    这里可能需要一个 PHY、还是一个开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DS100KR401是一款通过使用均衡器减少信号抖动的中继器。 虽然支持10G-KR、但无法转换为其他协议、因为它只是在不修改数据的情况下重新驱动信号。 PHY 可能是您的应用的更佳选择。


    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我怀疑无法翻译协议。

    您是否可以建议一个实现这一点的简单 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    详细了解10G-KR 与10G-SR 后、我发现 DS100KR401实际上可以用于您的应用。 两种协议都有相同的物理层编码、因此无需 修改数据。

    10G-SR 具有以下眼图规格。 通过调节中继器上的 CTLE 设置可以满足 Y1、X1和 X2。 Y2显示了700mV 的最大峰峰值振幅。 DS100KR401的最小发射输出电压设置为700mV、因此中继器的输出电压振幅可能太大。

    DS100DF410重定时器是一款可供选用的器件。 该器件具有低至600mV 的可调节发送输出电压、足以满足10G-SR 规范。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为兼容性问题更多地在于-KR 链路训练和静默时间、这会对光学器件、时钟恢复等造成严重破坏。

    此时、我宁愿选择 PHY 方向、因为它更具确定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    与一些同事讨论后、很遗憾我们的目录中没有任何 KR 到 SR PHY。

    如果您仍然对在应用中使用重定时器或中继器感兴趣、我认为它们应该可以工作。 如果选择使用 DS100DF410重定时器、只要您禁用链路训练、它就可以正常工作。 如果您选择使用 DS100KR401中继器、则只要您使用线性10G-KR 模式、此中继器就支持链路训练。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我相信这就是我需要的所有信息