This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462V-Q1:内部时钟频率是多少?

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462V-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200882/tcan1462v-q1-how-much-internal-clock-frequency-is

器件型号:TCAN1462V-Q1

大家好、  

内部时钟频率是多少?  它是否有1MHz 的工作频率电路?

此致、
Ochi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San,

    TCAN1462V-Q1和我们的其他简单8引脚和14引脚收发器没有内部振荡器。 它所有的内部时序都是被动的。

    建议使用 CAN 控制器(即 MCU)的40MHz 或80MHz 时钟来处理 CAN 通信、但这与 TCAN1462V-Q1无关。

    此致!

    Danny