This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:总线故障保护时间

Guru**** 2926230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195602/tcan1051hv-bus-fault-protection-time

器件型号:TCAN1051HV

大家好  

数据表提到了高达±70V 的故障保护。  

是否不清楚该器件能够在 ±70V 故障下维持多长时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、

    绝对最大额定值表示器件可以暴露在多个条件下而不会受到损坏的可接受范围。 总线故障保护没有时间限制。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我的客户发现、如果他们在发生总线故障时不断尝试从 CAN 总线发送接收数据、则器件已损坏。  

    您能否分享可能导致失败的原因以及如何避免失败?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    器件损坏通常是由散热考虑因素导致的(即过热)。 发生此故障时、该器件将驱动至其内部电流限制。 但是、这仍需要系统进行热管理以散发多余的热量。 如果系统中积聚过多热量、您可能会希望器件最终能够承受过热损坏。 这可能是一种发生的机制。

    IC 内部的热效应仍取决于压降和电流。 耗散该热能是电路板设计的一个考虑因素。

    此致!

    Danny