This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:未使用的引脚配置

Guru**** 2554690 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200861/ds90ub928q-q1-unused-pins-configuration

器件型号:DS90UB928Q-Q1

您好、TI!

目前我正在 设计中使用 DS90UB928Q-Q1。不使用下面的引脚,我应该保持 悬空状态还是使用电阻器下拉?

以及 IC 中其他未使用的引脚需要遵循的配置。 请帮我  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramana、

    如果描述该引脚具有已启用的内部下拉电阻、则可以将其保持悬空状态。 否则、建议使用一个外部下拉电阻器。

    在这种情况下、 这些引脚应该具有内部下拉电阻器、但如果您仍想使用外部下拉电阻器、那也应该没问题。

    谢谢。

    Ryan