This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 接收器侧转接驱动器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS1204, TMDS181, TMDS171, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200791/tmds1204-hdmi-sink-side-redriver

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TMDS181TMDS171TDP0604、TDP1204

大家好、

除 TMDS1204之外、 我们还能获得任何更低的成本 散热器 HDMI 侧转接驱动器?

谢谢、此致、

怎样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怎样的

    他们是否在寻找 HDMI2.0或 HDMI2.1灌电流侧解决方案?

    对于 HDMI2.0灌电流侧解决方案、我们提供了 TMDS171、TMDS181和 TDP0604。

    对于 HDMI2.1接收器侧解决方案、我们选择了 TDP1204和 TMDS1204。  

    让我为您介绍一下我们的 PME 定价。

    谢谢

    大卫